This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:共模输入电压范围

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830064/opa2171-common-mode-input-voltage-range

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件:OPA171-Q1、 OPA171

您好!

我在我的设计中使用 OPA2171AQ1。

在数据表中、对于 典型温度@25dC、共模输入电压范围(V.CM)被指定为(V-)-0.1至(V+)-2。

需要知道整个温度范围、即-40dC 至+125dC。

根据数据表。

此致、

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用2V 的余量、考虑到 CMRR 与温度规格线的关系、这是首页显示 RR 输入的另一个部分、但过温不是很高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    OPA171-Q1器 件在整个温度范围内的共模电压范围为(V-)-0.1V 至(V+)-2V。 请参阅下面的内容。

    OPA171使用互补对输入级、因此输入共模电压可以从负电源变为正电源、而不会产生相位反转。 但是、当工作电压高于(V+)- 2V (指定为 VCM 范围)时、性能会下降(Vos 更高、BW 更低、噪声更高等)。 我建议阅读"具有互补对输入级的运算放大器:设计的权衡因素是什么?" 以了解更多信息。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    此致、                                                                                                                      Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    此致、                                                                                                                      Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助!