Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1, OPA171
主题中讨论的其他器件:OPA171-Q1、 OPA171
您好!
我在我的设计中使用 OPA2171AQ1。
在数据表中、对于 典型温度@25dC、共模输入电压范围(V.CM)被指定为(V-)-0.1至(V+)-2。
需要知道整个温度范围、即-40dC 至+125dC。
根据数据表。
此致、
Siddharth Sangam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Siddharth、
OPA171-Q1器 件在整个温度范围内的共模电压范围为(V-)-0.1V 至(V+)-2V。 请参阅下面的内容。
OPA171使用互补对输入级、因此输入共模电压可以从负电源变为正电源、而不会产生相位反转。 但是、当工作电压高于(V+)- 2V (指定为 VCM 范围)时、性能会下降(Vos 更高、BW 更低、噪声更高等)。 我建议阅读"具有互补对输入级的运算放大器:设计的权衡因素是什么?" 以了解更多信息。
谢谢、
Tim Claycomb