This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:我们需要检查如何处理未使用的引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829116/ina3221-we-want-to-check-how-to-deal-with-the-unused-pins

器件型号:INA3221

大家好、

我的客户现在正在使用 INA3221、我们想要检查如何处理 未使用的引脚、 尤其是对于负引脚。 我们是否需要将 负 极引脚接 地,为什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    模拟输入引脚(IN+x、IN-x)可保持悬空。 如果只有负输入引脚保持悬空、也是可以的。 尽管定义输入(连接到固定电压)是一种常规的最佳做法。 INA3221也应尽可能遵守这一最佳做法、除非有充分理由不这样做。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我假设您的问题已得到解决、并将关闭此主题。 否则、请告知我们。

    此致、Guang                                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    为什么我们会评论 IN- 需要连接到使用的通道?  

    BTW: 为什么我们通常在   检测 引脚上放置串联电阻器?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    为了产生一个功率有效信号、所有三个总线电压被监控。 因此,如果您想使用 PV 信号,则需要连接 IN-引脚。 否则、您可以悬空引脚。

    输入电阻器是输入滤波器的一部分。 它是可选的。

    此致、Guang