主题中讨论的其他器件: OPA170、 TINA-TI
工程师好、
使用 Tina 仿真 OPA 的直流 PSRR 时遇到问题。
我在高精度实验室中了解了 OPA 的 PSRR。 下面是高精度实验室教程中 TINA 仿真的结果。
我还选择了 OPA132并使用 Tina 对其进行了仿真。 这里是我获取的电路和结果。
如您所见、电源已更改(总共更改1V)、Vos 未更改、这与高精度实验室中的教程结果不同。
此外、使用相同的电路、但运算放大器被 OPA111取代、Vos 仍然没有变化。 如下所示。
但是、仍然使用此电路、运算放大器被 OPA170取代、电源发生变化、运算放大器 Vos 发生变化。
下面是运算放大器 OPA170的数据表。 可以看出 Vos 变化与数据表中描述的一致。
因此、可以验证所采用的电路是否没有问题。
为什么高精度实验室中 OPA132的 Tina 仿真得到正确的结果、为什么我获取的 Tina 仿真没有得到正确的结果?