This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:关于 TO-220 (NDH) PKG

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828216/lm675-about-to-220-ndh-pkg

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件:LM1875

大家好、

 

我有两个关于 TO-220 (NDH) PKG 的问题。

 

----

[第1季度]

我们想知道" LM675T/LF02 "和" LM675T/LF05 "之间的区别。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?


----

 

[第2季度]

我们希望为 TO-220 (NDH) PKG 使用散热器。

如果您有任何热设计应用手册、请告知我们吗?


----

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru

    LF02和 LF05后缀用于指示无铅状态。 它们在功能上是相同的。

    您询问了有关 NDH 封装散热的信息、但您包含的机械制图是 NEB 封装。

    对于 NDH (垂直安装)封装、我无法比数据表第8页上的讨论做得更好。

    对于 NEB (安装在 PCB 上的水平贴片安装)、下面是对 PCB 热特性的详细讨论:

    e2e.ti.com/.../Topic-10-_2D00_-Thermal-Design-Consideration-for-Surface-Mount-Layouts-.pdf

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

     

    感谢您的快速回复。

     

    [Q1’]

    我知道 LF02和 LF05后缀表示无铅状态、功能相同。

    什么是"状态"?

    (例如、任何版本或规范或管理实践等)

     

    [Q2’]

    我对造成任何混乱深表歉意。

    我的问题是关于 NEB (水平安装)。

     

    感谢您提供本文档。

    但是、我们想知道 TO-220水平安装典型值(NEB PKG)的散热器信息。

    (例如、建议的散热器、安装方法、要点等)

     

    您有此信息吗?

    如果是、您能告诉我们这些信息吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru

    这两个器件之间似乎没有任何差异。 我 可以找到的裸片版本或规格没有变化。

    NEB 封装旨在直接安装在 PCB 上、而不是安装在散热器上。 PCB 铜用于散热。 铜平面需要多大取决于部件耗散的功率。  我发送的 pdf 提供了确定所需大小所需的计算。

    有一些一般规则:

    越大越好。 部件连接到的铜越多、可以耗散的热量就越多。 铜厚度也很重要;通常为1盎司铜、但可以得到高达20盎司或更高的任何厚度。

    焊接部件最好、但如果将其拧下、则可以使用散热器润滑脂和(或)隔热帽。

    我们通常使用从顶部到底部的通孔、以便电路板的两侧均可用于散热。 越多越好。

    如果电路板尺寸存在问题、则可以使用表面贴装散热器。 有多种类型和尺寸可供选择、但下面是一个示例:

    确保检查该页面上可用的 AVID 目录。 它在选择散热器方面有一个很好的部分...

    我意外点击了"TI 认为已解决"按钮。 如果您需要更多信息、请回复此主题。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru

    我对该器件的/LF02和/LF05版本之间的差异进行了更新。 我 与 National Semiconductor 合作的一位同事搜索了其他信息、并找到了答案。


    它们在引脚上似乎有不同的交错方式。

    LF02版本在数据表中显示为 NEB。

    LF05版本仍然是表面贴装、但引脚弯曲方式不同。 与通过 PCB 的引脚2和4具有更尖锐/接近直角的弯曲不同、这个引脚1、3和5具有通过电路板的急性弯曲。 下面是/LF05的机械制图:

    e2e.ti.com/.../mpsf028.pdf

    这种差异对于您的 PCB 布局非常重要...

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

     

    感谢您提供信息。

    我知道 LF02版本是数据表中显示为 NEB 的版本。

     

    很遗憾,我无法打开 URL (mpsf028.pdf)。

    您是否会发送其他 URL?

    我想知道/LF05的机械数据。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru

    我们还发现 LM1875音频放大器使用相同的封装标识符、并且在数据表中包含两个机械制图。 您可以在此处找到它:

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

     

    感谢您提供信息。

    我确认了 LM1875的数据表、但无法理解 LF02和 LF05的不同之处。

    我知道 LF02是 NEB0005B 和 LF05 NEB0005E。

    我的理解是否正确?

    如果是、您能否告诉我们 NEB0005B 和 NEB0005E 的不同之处。

     

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru

    您需要注意的是、/LF02是 B 版本、/LF05是 E 版本。

    在 B 版本上、引脚2和4向下弯曲、靠近器件的主体、引脚1、3和5在向下弯曲之前稍微向外伸出。

    E 版本恰好相反;引脚1、3和5比引脚2和4更靠近器件主体弯曲。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢您的支持。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru