This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309多校准

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837298/pga309-multi-cal-for-the-pga309

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: XTR111

我正在尝试将多校准309系统与我的 PGA 309 PCB 设计结合使用。  我将其用作具有单根导线连接的"3线"连接。  我不断收到通信错误。 我认为我读取了 EEPROM、尽管它看起来是默认值。

如果有任何帮助,将不胜感激。  

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是否可以获得  设置中使用的定制 PGA309板的原理图?

    我将 对 PGA309多校准 EVM 上的硬件设置进行实验。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、随附原理图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pga309-Voltage-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我将 获得一个多层系统、 并期待本周晚些时候回来与您进行讨论。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我继续在  3线配置上使用 PGA309EVM 测试 PCB 设置 PGA309 Multi-Cal 系统。

    在 PGA309EVM 测试 PCB 板上、 我  通过"V2PRG"跳线将 PGA309 Vout 和 PRG 连接在一起、 如下图所示 、器件设置为3线配置。   PGA309 Vout 和 PRG 需要连接在一起、然后它们都需要连接到 Multi-Cal-Interface 板 上的 Multi-Cal-Interface 连接器 Jx 引脚1 (单线连接)和 Jx 引脚5 (Vout 连接)。  

    我无法重现通信问题、除非 我特意不将 Multi-Cal-Interface 板连接器 Jx 引脚1连接到 Vout+PRG。

    您能否告诉我 您如何将定制的 PGA309测试板连接到 Multi-Cal-Interface 板?  如需参考、请查看所附的 PGA309EVM 测试板 pdf 原理图、还请参阅下图 :移除 XTR111的跳线设置;以及 在测试板上的3线配置上配置 PGA309。

    非常感谢、

    此致、

    Luis

    PGA309EVM_Test_PCB (muti-cal)原理图:

    e2e.ti.com/.../PGA309EVM_5F00_TEST_5F00_PCB-Schematic.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了通信问题。  谢谢!

    不过、我在进行校准时遇到了困难。 我尝试校准我的传感器、但当我需要0.5至3.5V 时、我似乎只获得~2.4V 的零电压和~2.45V 的满量程电压。 (传感器输出为~2mV/V、零点约为0.5mV/V、我的电桥电阻为5K 欧姆)。  我还在校准窗口中看到、VIN MIN 列为-91.192mV、Vin max 为148.5mV (如果这表示原始传感器、则不应如此)。  

    那么、VinMax/VinMin = GUI 中的原始传感器吗?

    抱歉/谢谢  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加一些附加信息、我通过 PGA309测试板连接了传感器、传感器表现出色。  这让我认为我的电路中有一些东西、但我不确定它是什么。 我认为我可能有一个共模问题、但它在 PGA 测试板上工作。  

    任何帮助都将得到极大的帮助、我们需要尽快将其投入生产。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于临时修复、我是否可以使用电子表格计算校准寄存器、而不是通过 USBEVM 上传?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    从硬件角度来看、一个可能的问题是 REFIN/REFOUT (引脚16)上的旁路电容器。  PGA309用户指南建议将旁路限制在200pF 或更低(PGA309用户指南交流注意事项下的第58页)。 PGA309 EVM 多路 测试板使用100pF。  您能否将电容器 C3替换为100pF 电容器?  上面发布的定制电路板原理图显示 C3=100nF。

    遗憾的是,我们没有计算校准寄存器的电子表格,通常会将传感器连接到 PGA309器件,然后使用多系统或 PGA309EVM 执行校准过程。

    -请列出从您的定制 PGA309定制板到多系统上 Jx 连接器的所有连接。

    -使用 PGA309 EVM 多路测试板时、请分享您在多路系统上使用的预校准/后校准文件、

    请将 REFIN/REFOUT 电容器(C3)替换为100pF、并告知我问题是否仍然存在。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我订购了盖子、但我们没有。  有关校准文件和配置、请参阅随附的。

    谢谢、我衷心感谢您的帮助。

    Steve/CFS-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/14/TI-PGA309-Up.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您提供信息。

    通过查看有关到定制 PGA309测试板的 Multi-Cal-Interface 连接的 Word 文档、它看起来可能缺少其中一个接地连接。 本文档显示您已正确地将"Vneg"连接到 PGA309测试板 GND、但它似乎显示了电压模块的"GND"检测连接可能缺失。  

    在这种情况下、Multi-Cal-Interface 板的"Vneg"和"GND"螺钉端子都需要连接到 PGA309定制板上的 GND。  如果您使用 DSBU9 Jx 连接器、这些连接对应于引脚3 (Vneg)和引脚4 (GND)。

    请参阅下图(另请参阅《Multi-Cal-Interface 用户指南 》、SBOU093)。

    请告诉我连接 GND 感应是否可以解决该问题。

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    连接 GND 不会产生影响。 尽管当我打开 OWD 标志时、我得到毫伏输出。 我还添加了100pF 电容器、这也不会产生影响。 设置中是否有我可能出错的东西?

     

    谢谢、

     

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 Vsj 电容器更改为100pF、它看起来工作正常。

    感谢您的所有帮助、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    真是个好消息。 感谢您告知我们、

    此致、

    Luis