Other Parts Discussed in Thread: THS7002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7002 尊敬的 TI 社区:
很抱歉给你一个很可能很愚蠢的问题
对于我的实际设计、我计划使用放大器 THS7002。 但我对散热焊盘的连接感到困惑。 PowerPAD 设计注意事项建议连接到"内部接地层"。
这是与"GND-A"和"GND-B"相同还是 PowerPAD 没有与任何引脚的连接?
提前感谢、致以诚挚的问候、
Gerald