This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7002:THS7002:电源焊盘连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829694/ths7002-ths7002-power-pad-connection

器件型号:THS7002

尊敬的 TI 社区:

很抱歉给你一个很可能很愚蠢的问题

对于我的实际设计、我计划使用放大器 THS7002。 但我对散热焊盘的连接感到困惑。 PowerPAD 设计注意事项建议连接到"内部接地层"。

这是与"GND-A"和"GND-B"相同还是 PowerPAD 没有与任何引脚的连接?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    您可以将电源板连接到与 GND-A 和 GND-B 相同的接地层 提供了单独的接地、以便您可以单独对放大器的两个通道进行去耦、从而有助于减少串扰。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、感谢您的快速而精确的帮助!

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Gerald