This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170-Q1:OPA170、OPA1678 BPF 问题

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA170, OPA2172-Q1, OPA2172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829220/opa170-q1-opa170-opa1678-bpf-issue

器件型号:OPA170-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA1678OPA170OPA2172-Q1OPA2172

您好、先生、

OPA1678.TSC 在25KHz BPF 下工作正常、但 OPA170的更换 工作异常。  问题出在哪里?e2e.ti.com/.../OPA1678.TSCe2e.ti.com/.../OPA710.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、

    您能否更具体地说明"异常"的含义? 当我运行电路时、增益和相位与我预期的不匹配、但我希望确保我遇到了与您相同的情况。

    我用 OPA170产品网页上提供的最新 TINA 模型替换了您电路中的 OPA170模型、并 建立了新的线缆连接 、现在运行情况更好(请参阅随附的电路)。 我认为问题是由于接线连接问题造成的。 但是、使用 OPA1678和 OPA170的电路之间的增益存在差异。 这可能是因为 OPA170的相位裕度低于45度、表明存在稳定性问题。 您是否检查了器件的相补角? 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议观看这些视频以了解详情。

    e2e.ti.com/.../8304.OPA170.TSC

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾、

    OPA1678声称具有16MHz 带宽。 OPA170仅为1MHz。 多极滤波器需要大量 BW 以实现最佳性能。 试用 OPA2172-Q1 (10MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、这个电路看起来很熟悉、是的、我们在4月份的这个主题中对此进行了介绍、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/792864/2937336?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=opa2189#2937336

    您是否已将设计更改为增益为10V/V 的设计? 是的、OPA170可能太慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    将 OPA170的 OPAMP 更改为 OPA2172后、仿真结果不会出现问题。 输出信号稳定。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、  

    我想我很好奇、为什么您选择 OPA2172与 OPA1678相比、它的价格要低得多? 我认为 Tom 对 OPA1678的建议非常适合这种 BP 滤波器应用、因为信号路径基本上是交流耦合的、因此您不关心直流精度。