主题中讨论的其他器件:OPA1678、 OPA170、 OPA2172-Q1、 OPA2172
您好、先生、
OPA1678.TSC 在25KHz BPF 下工作正常、但 OPA170的更换 工作异常。 问题出在哪里?e2e.ti.com/.../OPA1678.TSCe2e.ti.com/.../OPA710.TSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
OPA1678.TSC 在25KHz BPF 下工作正常、但 OPA170的更换 工作异常。 问题出在哪里?e2e.ti.com/.../OPA1678.TSCe2e.ti.com/.../OPA710.TSC
大家好、Tseng、
您能否更具体地说明"异常"的含义? 当我运行电路时、增益和相位与我预期的不匹配、但我希望确保我遇到了与您相同的情况。
我用 OPA170产品网页上提供的最新 TINA 模型替换了您电路中的 OPA170模型、并 建立了新的线缆连接 、现在运行情况更好(请参阅随附的电路)。 我认为问题是由于接线连接问题造成的。 但是、使用 OPA1678和 OPA170的电路之间的增益存在差异。 这可能是因为 OPA170的相位裕度低于45度、表明存在稳定性问题。 您是否检查了器件的相补角? 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议观看这些视频以了解详情。
e2e.ti.com/.../8304.OPA170.TSC
谢谢、
Tim Claycomb
大家好、Tseng、这个电路看起来很熟悉、是的、我们在4月份的这个主题中对此进行了介绍、
您是否已将设计更改为增益为10V/V 的设计? 是的、OPA170可能太慢