This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何使用 AMC1301的分流解决方案

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828245/amc1301-how-to-use-shunt-solution-using-amc1301

器件型号:AMC1301

大家好、

我想使用 AMC1301实现这样一个分流解决方案。  

当流经分流电阻器的电流为-2000A 至2000A 时、是否可以输出0.5至4V 的模拟信号?

根据我的理解、如果我可以使用125uOhm 的分流电阻器、我可以实现上述系统。 正确吗?

如果是这样、您是否可以使用图24所示的波形。 当 VDD2为5V 时

谢谢、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    AMC1301数据表中的图24对于 VDD2、在3.0至5.5V 的范围内不会发生变化、在该器件中、Vcmout 始终固定在1.44V。  对于 VDD2 = 5V、125u 欧姆电阻器上的+/-2000A 将产生数据表中所示的相同波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到... 是否无法将输出电压范围从0.5V 扩展到5V? 您是否有任何想法或其他器件来满足上述条件?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    唯一的方法是在 AMC1301后面添加一个放大器级。  您在寻找差动输出还是单端输出?