This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:信号检测器

Guru**** 2817365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, OPA322, LM358-N, LM358, LM358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826673/tlv9062-signal-detector

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: OPA322LM358-NLM358LM358A

团队、

我们可以使用 TLV9062构建信号检测器吗?

要求如下:

输入信号是方波。 频率为3M~15MHz。 VPP=0.5V (V+=0.25V、V-=-0.25V)。  

当存在输入信号时、输出为3.3V

2.当没有输入信号时、输出0V。

我想我们可以使用 TLV9062作为积分器和比较器来实现此功能。 你有更好的想法吗? 谢谢。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    TLV9062仅为10MHz 运算放大器、因此具有15MHz 输入信号不起作用。 我建议查看 OPA322、它是一款20MHz 器件。

    在没有输入信号的情况下、输入是否显示0V?  还是浮动?

    如果它是浮动的、我建议添加一个下拉电阻器、并且 只使用设计的比较器部分(消除积分器)。 将 比较器的阈值电压设置为小于最小输入信号(-0.25)。 当有输入信号时、输出将转换为高电平、当没有输入信号出现时、下拉电阻器将导致输出转换为低电平。 类似的东西是否适合您?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。 当没有输入信号时、输入为0V、而不是悬空。 因此、将比较器阈值设置为小于0.25V 不起作用。 我们需要找出一种将 squre 波与0V 区分开来的方法。  

    我将与客户再次确认什么是 squre 波占空比。

    如果它不是50%、那么我们可以使用 LPF 获得直流电压、然后使用比较器将其与0V 区分开来。  

    2.如果是50%,我没有更好的想法。  

    BTW、您提到的下拉电阻是在输入还是输出端?

    此致

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    下拉电阻器将位于输入端、但这种想法似乎不起作用。

    我喜欢您的方案1、如果它不是50%占空比、我会提出这样的想法。 我认为这种想法是可行的。 这个想法还允许您在设计中使用 TLV9062。

    请告诉我们客户告诉您有关占空比的信息。

    谢谢、

    Tim Clayomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    我有一种开箱即用的方法、可以使用 LM358或 LM358-N 等较旧且速度较慢的器件来检测该信号、该器件没有 EMI 滤波器、EMI 抑制性能较差。 交流信号可应用于运算放大器输入。 出现输入信号时、该通道上会出现明显的输入失调电压误差;输出基本上是基于输入信号的幅度(我认为是平方)的直流电压。 ‘s将第二个通道设置为比较器,以确定/判断“存在信号”输出是否正确。  

    唯一的缺点是、这会利用器件缺陷。 因此、未来的裸片变化可能会对该电路产生不利影响。

    这个想法是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    +/-250mV 是运算放大器输入级的大信号。 LM358具有 PNP 输入级;用于电流的快速边缘输入低电平调用在该输入端快速增加;但是、在信号传播到输出之前、低电平输入会变为高电平输入。 高电平输入尝试阻止该输入端的电流流动、但其影响小于输入低电平的影响。 这将产生有效的负输入积分电压。   

    在这个开环设置中、输出将是数字的 、而无需添加比较器、虽然振幅逐渐变化的开关并不干净、但是迟滞可以帮助实现这一点。 输入阻抗应约为10k Ω+ Xc[100pF]

    我还没有测试过这个确切的电路。  

    [编辑:在输出端添加逆变器可以获得所需的输出相位。 如果需要、可以为3.3V 电源更改此电路]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronald! 我们将 尝试查看它是否起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    我测试了此3.3V 设置。  

    R1值用于设置灵敏度。 R1越低、灵敏度就越高。 R1必须足够高、才能覆盖整个 Vio 范围(输入失调电压变化)。

    灵敏度与 sqrt (1/R1)成正比,因此将 R1减半会使其灵敏度提高41%。   

    以下是我的 LM358或 LM358-N 结果 为了获得最低的 R1、必须使用 LM358A (Vio 规格)。  

    2个方波频率,3个占空比设置。

    表中保存 了检测到的最小输入信号+/-峰值电压(1/2 VPP)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,谢谢 Ronald!