This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:关于 LF411CN 和 LF411CP 的规范

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LF411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828629/lf411-about-the-specification-of-lf411cn-and-lf411cp

器件型号:LF411

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

我们找不到这些产品的拉电流和灌电流术语。
此外、我们无法找到电压增益项。
请告诉我们上述信息。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    电压增益可在数据表的第二页上找到、即 AVD。

    我们将研究 LF411的拉电流/灌电流能力。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我有 LF412CN 的数据、这些数据将类似于基于相同设计的 LF411CP 和 LF411CN。

    电源为+/-5V 时 VOH 和 VOH (以伏特为单位)与输出电流的关系。 VOH 为负电压、VOH 为正电压。  

    /-15V 电源下 VOH 与输出电流的关系。

    无论电源电压如何、这两种情况看起来都与输出驱动器的工作方式相同