This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:具有单向读取模式的双向电流

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828535/ina282-bidirectional-current-w-unidirectional-reading-mode

器件型号:INA282

大家好、

我的客户对 INA282有疑问:

如果双向电流导致差分 Vsense 电压介于[-0.5V -+2V]之间、它们是否可以将 INA282置于单向读取模式而不会带来任何风险?

通常、当存在负电流时、输出将指示0V、但它们不需要此信息。

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    由于 INA282被设计用于处理双向模式、Vsense 电压可低于0V。 问题将从这一点产生、因为输出放大器将饱和、需要一些时间恢复并成为线性放大器。 这可能不是问题。

    此外、由于 INA282的增益为20、输出将在 Vsense 2V 输入端饱和。  您可能希望通过降低 Rshunt 电阻器来降低输入电压。