请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA282 大家好、
我的客户对 INA282有疑问:
如果双向电流导致差分 Vsense 电压介于[-0.5V -+2V]之间、它们是否可以将 INA282置于单向读取模式而不会带来任何风险?
通常、当存在负电流时、输出将指示0V、但它们不需要此信息。
提前感谢您的支持。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.