This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要适合高电压和电流应用的 D 类放大器

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840945/need-a-suitable-class-d-amplifer-for-high-voltage-and-current-application

主题中讨论的其他器件:OPA551

我的目的是制作一个三相功率校准器!

与此链接 https://us.flukecal.com/products/ele...wer-calibrator 类似

我的当前设计可能是 AB 类类型。  


我对 PWM 生成不太担心、但我还想如何将 AB 类移至 D 类放大。


许多设计工作与保持线性和避免交叉失真有关。


2 个放大器(电流、电压) 输出将馈入 CT 和 PT! 让我们考虑负载将连接到其输出中!



要求:


放大器输入 应为 正负7伏交流电压、45-65Hz (1Hz 已转换为1024)

2.安培工作电压应等于或小于24V。


3.应使用2通道信号(不确定 PWM),一个用于电流,一个用于电压。


可运行电流互感器(输入16.5V/1.5A) 和电压互感器(输入15V/2A)。 PT 输出可能为15Vac。

5.如果可能,在一个 IC 中需要电压和电流放大。

6、正半信号和负半信号都应放大。 (请看下面的内容  


对于 CT、电流互感器初级绕组具有80匝、16.5V/1.5A、次级绕组具有20个导通、4.125V/6A 输出!
对于 PT、电压互感器、初级具有80匝、15V/2A 额定输入、次级具有中心抽头!
次级960圈 时、360V/0.332 A 和960圈180V/0.166A 输出。

我使用的是 TIP147、TIP142、C1815、A1015。 它们像级联3级网络一样具有适当的双相、可能是 AB 类网络。 更对称的方式、例如一个线对 AB 类输出连接到其他线对。 最后一对底座连接到第一对底座! 最后、在第2个和第3个输出之间进行了5欧姆的分压器!



现在、让我们来看一下、我将讨论反馈放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    如果您决定采用 D 类路由、TI 拥有广泛的 D 类和升压 D 类放大器目录、适用于高功率音频应用。 当然、校准器应用中使用的45至65Hz 将处于音频范围内。 以下是 TI 电源音频产品的 URL:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    D 类放大器在另一个 TI e2e 论坛上受支持、我认为该论坛是音频论坛。 有关这些产品的任何问题都应直接访问该论坛以获得最完整的支持。

    您的两个原理图中显示的 OPA551在此精密放大器论坛上受支持。 您对电流和电压放大器电路的想法非常多、但由于没有关于在"输出"点应用什么或 A1015集电极和 C1815集电极表示什么的信息、我无法完全评估电路。 变压器是否连接在1N4148二极管的阳极/阴极共点? 请注意、1N4148二极管是小信号二极管、不适用于 OPA551的反电动势保护。 此任务需要超快速整流二极管。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas 先生:

    非常感谢您参加本次讨论。

    我发布的反馈放大器为"ClassAB"类型。 它确实是电流反馈放大器。 在这种情况下、电流和电压反馈放大器的差异很小。

    通过查看 C1815和 A1050的输入,这些是常见的激励对输入,有助于偏置或驱动 TIP142和 TIP147。 在本例中、AB 类 具有"达林顿"或"电压升压模式"

    我正在寻找 D 类中的高电流设计。

    现在的另一个挑战是保持 D 类贴片输出的变压器输入。

    人们还对"磁芯饱和"效应感兴趣。

    "一款采用 D 类音频功率放大器(APA)驱动输出变压器的产品、其性能不足      当其输出 在一个正弦周期开始时从零跃升至最大值时、低频性能也许会被关闭。 关断由短路保护(SCP)在正弦输出的前半个周期之后触发。 根本原因是变压器磁芯饱和。"

    另外、请建议我参考设计。 如果可能、将此主题传输到"音频放大器"组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    当我们在另一个线程中连接时、让我们关闭这个线程。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们关闭这里。