我的目的是制作一个三相功率校准器!
与此链接 https://us.flukecal.com/products/ele...wer-calibrator 类似
我的当前设计可能是 AB 类类型。
我对 PWM 生成不太担心、但我还想如何将 AB 类移至 D 类放大。
许多设计工作与保持线性和避免交叉失真有关。
2 个放大器(电流、电压) 输出将馈入 CT 和 PT! 让我们考虑负载将连接到其输出中!
要求:
放大器输入 应为 正负7伏交流电压、45-65Hz (1Hz 已转换为1024)
2.安培工作电压应等于或小于24V。
3.应使用2通道信号(不确定 PWM),一个用于电流,一个用于电压。
可运行电流互感器(输入16.5V/1.5A) 和电压互感器(输入15V/2A)。 PT 输出可能为15Vac。
5.如果可能,在一个 IC 中需要电压和电流放大。
6、正半信号和负半信号都应放大。 (请看下面的内容
对于 CT、电流互感器初级绕组具有80匝、16.5V/1.5A、次级绕组具有20个导通、4.125V/6A 输出!
对于 PT、电压互感器、初级具有80匝、15V/2A 额定输入、次级具有中心抽头!
次级960圈 时、360V/0.332 A 和960圈180V/0.166A 输出。
我使用的是 TIP147、TIP142、C1815、A1015。 它们像级联3级网络一样具有适当的双相、可能是 AB 类网络。 更对称的方式、例如一个线对 AB 类输出连接到其他线对。 最后一对底座连接到第一对底座! 最后、在第2个和第3个输出之间进行了5欧姆的分压器!
现在、让我们来看一下、我将讨论反馈放大器