This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:Rogowski 线圈信号采集

Guru**** 2519440 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00777, OPA2188, TPS65131, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835801/opa2180-rogowski-coil-signal-acquisition

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00777OPA2188TPS65131OPA2197

1、我使用信号发生器向 TIDA-00777的 J2输入端子生成50mV、50Hz 信号。当我将正信号连接到 J2的引脚、将负端子连接到 PIN2时、输出信号是正确的放大因子、 但当我反转连接时、输出信号是错误的、信号很小。假设放大倍数大约为70倍。第一张图片是正连接的输出波形、第二张图片是反向连接的输出波形。 为什么?

2 μ A OPA2188的、工作电流有多大? 我现在使用输出±15V 的 TPS65131为7通道 OPA2188供电、我觉得输出电流不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4973896、

    1. 我真的需要查看您的完整电路设计以及 Rigowski 线圈的连接、以确定反转线圈时增益为何不同。 请显示您的电路中使用的负载。
    2.  在 TA = 25°C 时、OPA2188的工作电流被列为每个放大器最大485uA 总共14个通道的七个器件的最大工作电流为6.65mA。 TPS65131能够提供大约+/-200mA 的输出电流。 即使 OPA2188器件的七个通道(而非7个器件)正在灌/拉+/-10 mA 的输出电流、总工作电流加上负载电流将低于100mA -远低于 TPS65131最大输出电流。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 I TEST 时、  JP4的 I SHORT 引脚1和 PIN2、   JP5的引脚1和 PIN2。输出信号 AIN2和 AIN2GND  直接连接  到范围  为±10V 的 ADS8588SE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4973896、

    当罗氏线圈反向时、OPA2197放大器和积分器级的输出电平产生更低输出电压的原因是什么、我不知道、至少这不是因为它们的工作方式不同。 不同放大器/积分器输出电平的唯一解释是罗氏线圈为正常和反向连接产生不同的输出。

     您能否观察 Rogowski 线圈的输出、或通过 DSO 连接到第一个 OPA2197输入级的输入  、因为该线圈使用正常反向连接进行连接? 如果您无法直接观察线圈输出、则可以查看第一个放大器级的输出结果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara