主题中讨论的其他器件:INA128、 INA326、 OPA735、 OPA725、 OPA191
您好!
我的应用是将电压转换为电流、详细信息如下
输入范围可用性:0至10V
步进电压- 2mV
电流输出- 0至1024uA、步长为1uA
合规电压- 12V
目前的电路是针对5V 顺从电压设计的、但是如果我更换能够在12V Vs+下运行的组件、我将无法获得所需的输出以及相应的电阻值修改。 请建议一个新器件、我可以使用该器件的合规电压为12V
上述电路在4.9mV 至4.9V 1uA 至1000uA 范围内工作正常
但是、如果我将组件更改为12V 电源范围、则无法达到所需的输出范围。
请帮助我找到所需的 changes.e2e.ti.com/.../V_2D00_To_2D00_I_5F00_12V-_2D00_INA128.TSC