This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD107:需要修改电路以获得12V 合规电压

Guru**** 2501655 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA326, OPA735, OPA725, TIPD107, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837428/tipd107-need-to-modify-the-circuit-for-12v-compliance-voltage

器件型号:TIPD107
主题中讨论的其他器件:INA128INA326OPA735OPA725OPA191

您好!

我的应用是将电压转换为电流、详细信息如下

输入范围可用性:0至10V

步进电压- 2mV

电流输出- 0至1024uA、步长为1uA

合规电压- 12V

目前的电路是针对5V 顺从电压设计的、但是如果我更换能够在12V Vs+下运行的组件、我将无法获得所需的输出以及相应的电阻值修改。 请建议一个新器件、我可以使用该器件的合规电压为12V

上述电路在4.9mV 至4.9V 1uA 至1000uA 范围内工作正常

但是、如果我将组件更改为12V 电源范围、则无法达到所需的输出范围。  

请帮助我找到所需的 changes.e2e.ti.com/.../V_2D00_To_2D00_I_5F00_12V-_2D00_INA128.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    感谢您的发帖。 对于该设计、为了获得所需的输出、仅仅更改放大器和电源电压是不够的。 所有无源组件的值都需要根据新的输入/输出要求进行调整。 设计指南介绍了 Rset、Rload、R1等所需的公式: http://www.ti.com/lit/ug/slau507/slau507.pdf

    请遵循此程序、祝您好运。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara:

    感谢你的答复。 我发现 SLAU507文档非常有用。 我已经尝试按照文档中的说明进行一些仿真、但仍然发现很难选择正确的 INA。

    我已附上两个 Tina 仿真文档。

    在 V 至 I_12V_OPA735_INA326 doc 中、输出线性度足以直至4.99V、在5V 时、它将饱和至993uA o/p

    在下一次迭代中、我将 INA 更改为 INA128、并尝试将增益设置为1和10、电流输出将饱和为1V、并且不是线性的。

    请帮助我选择正确的 INA 并为我提供适当的线性度。

    谢谢、此致

    Krishnae2e.ti.com/.../V_2D00_To_2D00_I_5F00_12V_5F00_OPA735_5F00_INA326.TSCe2e.ti.com/.../V_2D00_To_2D00_I_5F00_12V_5F00_OPA735_5F00_INA128.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您违反了 I/O 余量要求、您的文件进行了仿真、显示了这一点、  

    根据数据表、需要输入余量

    和输出余量、  

    如果我在 OPA725上执行+/-5V 操作、在 INA128上执行-5V +15V 操作、则效果会更好、但仍然在高侧削波、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您模拟和突出显示信号的削波。 如果我需要将 TIPD107电路修改为一个符合12V 电压的电路、那么 我需要选择 INA 和 OPA 的类型、因此我不会得到削波。

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara:

    感谢你的答复。 我发现 SLAU507文档非常有用。 我已经尝试按照文档中的说明进行一些仿真、但仍然发现很难选择正确的 INA。

    我已附上两个 Tina 仿真文档。

    在 V 至 I_12V_OPA735_INA326doc 中、输出线性度足以直至4.99V、在5V 时、它将饱和至993uA o/p

    在下一次迭代中、我将 INA 更改为 INA128、并尝试将增益设置为1和10、电流输出将饱和为1V、并且不是线性的。

    请帮助我选择正确的 INA 并为我提供适当的线性度。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我正在处理这个。 您能澄清一下输入电压范围吗? 您是否希望 Vin = 0.0049V 至4.9V? 或者您是否希望0.0099V 至9.9V?

    您之前的帖子显示了(0至10V)、但原理图显示了(0.0049V 至4.9V)。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara:

    感谢您的更新。 输入范围越大、每个阶跃所需的输入分辨率就越低。 因此、我需要0至10V 的电压越好。

    很抱歉、我忘记编辑原理图中的文本。

    谢谢

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    是否有任何更新、您是否能够找到一些解决方案?

    -Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我们希望:

    • 输入电压:0.0099V 至9.9V
    • 输出电流:1uA 至1mA

    我们可以使用所谓的"Howland 电流泵"实现这一目的:

    请参阅随附的 TINA 文件。 我使用了采用12V 单电源的 OPA191。

    e2e.ti.com/.../Krishna-Kumar1-V-to-I.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara:

    感谢您的仿真结果和介绍我不知道的新概念、我将对电路进行实际测试、并返回给您。

    谢谢、此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    很棒! 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara