高级官员:
我只是写信询问 OPA827数据表上的一件事。 请参阅上图中突出显示的部件。 什么是"电源"、我能否在+VS 和-VS 的中间电压电平下解释它、在本例中为0V?
我是否可以询问"VCM = VOUT = 1/2 V"的含义?
这是初始测试条件吗?
是否有任何测试电路?
谢谢、
Jim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
是的、在+/-18V 电源下、36V 总电压范围之间的一半为0V。这种情况 是1/2 Vs、或者介于+18V 和-18V 之间的中点
假设 OPA827设置为闭环增益、同相输入为中间电源(0V)、理想情况 下输出电压也将为0V。 但是、 由于运算放大器内部的非理想 特性 会导致电压偏移、因此输出 将略低于0V、Voso = Vosi (1+RF/Ri)。
此致、Thomas
精密放大器应用工程