This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:1/2 Vs、VCM、VOUT

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827446/opa827-midsupply-vcm-vout

器件型号:OPA827

高级官员:

我只是写信询问 OPA827数据表上的一件事。 请参阅上图中突出显示的部件。 什么是"电源"、我能否在+VS 和-VS 的中间电压电平下解释它、在本例中为0V?

我是否可以询问"VCM = VOUT = 1/2 V"的含义?

这是初始测试条件吗?

是否有任何测试电路?

谢谢、

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午吉姆

    这只是处理单电源或平衡双极电源条件的一种方法。 因此、如果您说+/-15V、则 VCM 为0V。如果您是单个18V、则 VCM 为9V。 只是尝试将规格表调整为假设输出以电源为中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    假设 VS+= 18V 且 VS-=-18V。 ->中间电源= 0V。  

    为什么 Vout =中间电源= 0V? 在没有输入时、Vout 是否会产生?

    谢谢、

    Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、在+/-18V 电源下、36V 总电压范围之间的一半为0V。这种情况 是1/2 Vs、或者介于+18V 和-18V 之间的中点

    假设 OPA827设置为闭环增益、同相输入为中间电源(0V)、理想情况 下输出电压也将为0V。 但是、  由于运算放大器内部的非理想 特性 会导致电压偏移、因此输出 将略低于0V、Voso = Vosi (1+RF/Ri)。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的帮助!

    BR、

    Jim。