This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:您好、我有关于 OPAMP 相补角的问题。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827338/opa333-hi-i-have-a-question-about-opamp-phase-margin

器件型号:OPA333

大家好、我使用 Tina 来仿真运算放大器稳定性。

如上所示、当我在没有 R1的情况下进行仿真时、相位变为正。 我想知道为什么会发生这种情况。

此外、当我添加 R1时、该系统肯定会稳定、但如果我正确理解相位裕度、则相位裕度会低于没有 R1的情况。

我想知道为什么会发生两件事。

谢谢、

此致、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunsik、

    OPA333输出端的大负载电容器 CL 与构成极点的内部开环输出阻抗相互作用、从而减小相位裕度。 如果极点出现在电路配置的有效带宽内、则会导致振荡。  在反馈环路外部添加串联输出电阻 Riso 可消除极点、从而增加相位裕度、从而稳定电路。  分析电路稳定性有多种方法-一种方法是查看开环增益、AOL 和1/beta (闭环增益)之间的接近率 -如果接近率为20dB、电路是稳定的-请参阅下面交流图的左列。  此外、您还可以查看小信号过冲(10mV)、其中25%或更低的过冲可确保电路稳定性-请参阅右侧的瞬态图列。  我已经使用各种 Riso 电阻器对5nF 负载运行了多个仿真、需要700欧姆或更高的 Riso 电阻器来确保电路的稳定性-为了安全起见、我建议使用1k 欧姆来驱动5nF 负载。

    请在下面找到 TI 高精度实验室链接、其中介绍了稳定电路的不同方法。 我还附上了您可以用于自己仿真的电路原理图。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    e2e.ti.com/.../Yunsic-OPA333.TSC