大家好、我使用 Tina 来仿真运算放大器稳定性。
如上所示、当我在没有 R1的情况下进行仿真时、相位变为正。 我想知道为什么会发生这种情况。
此外、当我添加 R1时、该系统肯定会稳定、但如果我正确理解相位裕度、则相位裕度会低于没有 R1的情况。
我想知道为什么会发生两件事。
谢谢、
此致、
Yunsik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yunsik、
OPA333输出端的大负载电容器 CL 与构成极点的内部开环输出阻抗相互作用、从而减小相位裕度。 如果极点出现在电路配置的有效带宽内、则会导致振荡。 在反馈环路外部添加串联输出电阻 Riso 可消除极点、从而增加相位裕度、从而稳定电路。 分析电路稳定性有多种方法-一种方法是查看开环增益、AOL 和1/beta (闭环增益)之间的接近率 -如果接近率为20dB、电路是稳定的-请参阅下面交流图的左列。 此外、您还可以查看小信号过冲(10mV)、其中25%或更低的过冲可确保电路稳定性-请参阅右侧的瞬态图列。 我已经使用各种 Riso 电阻器对5nF 负载运行了多个仿真、需要700欧姆或更高的 Riso 电阻器来确保电路的稳定性-为了安全起见、我建议使用1k 欧姆来驱动5nF 负载。
请在下面找到 TI 高精度实验室链接、其中介绍了稳定电路的不同方法。 我还附上了您可以用于自己仿真的电路原理图。