This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电力线通信

Guru**** 2801745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837189/afe031-power-line-communication

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE032

尊敬的所有人:

我已开始进行电力线通信、并已很好地研究 了我们设计中的 TIDM-SOMPLC-G3-CENELEC 和 AFE031、这似乎适用于我们涉及 Airfield 照明系统中恒流电源的应用。

问题是、AFE031或 AFE032是否适用于我们需要一个主器件与多个远程控制器通信的设计? 主机通过以太网链路连接到 ATC。

我们是否获取 G3或 PRIME、C2000或其他某些控制器的源代码、并根据我们的应用修改该源代码?

我们希望在我们的办公场所获得个人帮助、或获得一些有关此方面的教程。 如果有任何分步文件可以启动这项工作,那将是很好的。

我们还需要评估板、但遗憾的是、TI 无法通过网站提供评估板、因此原型测试至少会延迟2-3个月。

因此、我们非常感谢您在培训或类似培训方面提供的任何帮助。

此致、

Sudhanshu Dhingra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    我们这些产品的首席应用工程师不在办公室、因此我将为您提供更多支持。  感谢您的耐心等待。

    Scott Gulas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    AFE031和 AFE032之间的主要区别在于支持的标准和前端带宽。

    • AFE031前端带宽支持在35kHz 至91kHz 的 CENELEC 频带中运行的 G3标准和 PRIME 标准
    • AFE032前端带宽支持在 CENELEC A/ARIB 和 FCC 频段35kHz 至490kHz 范围内运行的 G3标准和 PRIME 标准

    这两个芯片将与 TI C2000处理器配合使用以创建系统解决方案。  我需要让 C2000团队参与进来、以获得有关源代码、TI.com 上已发布的任何潜在附加文档/教程、任何潜在现场支持等问题的全面答案   

    如您所述、TIDM-SOMPLC-G3_CENELEC 模块在 TI.com 上不销售。  但是、PCB 设计文件是可用的、相对较小/简单的电路板应可由本地 PCB 制造商快速制造。  TI 器件可在 TI.com 上订购、其他 BOM 组件应可从经销商处轻松获取。   

    谢谢、

    Scott Gulas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的肖特:

    1、我们应该将 AFE032用于其35-490kHz 频带、以便根据我们的要求修改频率、如果这支持 G3或 PRIME 中的 NB-PLC、对吧?

    2.我们将根据您的信息自行制造和组装此电路板。 请发送 Zero Configuration GUI 和 fuse 文件的链接、以便我们能够在结束时开始测试同一电路板

    3.请告诉我、要刷写到此电路板上的 C2000的代码当前支持 G3-PLC 或 PRIME、还是两者都支持? 我们如何在这些标准之间切换?

    不需要修改源代码、同一个 C2000是否可以仅用作片上系统并由诸如 MSP430之类的其他 MCU 通过串行端口进行控制、以便在我们的应用中像零配置 GUI 一样将其用作移动解决方案?

    谢谢、此致、

    苏山州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏山州

    TI 不再积极推广或支持您在第一篇文章中提到的基于 eMETER 的 PLC 解决方案、这就是套件不再在 TI store 的原因。  

    我们为已经创建设计并准备好硬件套件的客户提供了 FW SDK 的链接、以便他们独立继续开发。

    对于此应用中的 C2000、它完全专用于 PLC 调制解调器功能、因此无法将 MCU 用于系统中的其他任务。

    我相信、与贵公司和我们的现场工程师就聘请第三方进行互动、第三方拥有这些工具的相关经验、并可提供最佳的发展途径。  如果我需要离线提供这些详细信息以实现一致性、请告诉我。

    最棒的

    Matthew