Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032
主题中讨论的其他器件: AFE032
尊敬的所有人:
我已开始进行电力线通信、并已很好地研究 了我们设计中的 TIDM-SOMPLC-G3-CENELEC 和 AFE031、这似乎适用于我们涉及 Airfield 照明系统中恒流电源的应用。
问题是、AFE031或 AFE032是否适用于我们需要一个主器件与多个远程控制器通信的设计? 主机通过以太网链路连接到 ATC。
我们是否获取 G3或 PRIME、C2000或其他某些控制器的源代码、并根据我们的应用修改该源代码?
我们希望在我们的办公场所获得个人帮助、或获得一些有关此方面的教程。 如果有任何分步文件可以启动这项工作,那将是很好的。
我们还需要评估板、但遗憾的是、TI 无法通过网站提供评估板、因此原型测试至少会延迟2-3个月。
因此、我们非常感谢您在培训或类似培训方面提供的任何帮助。
此致、
Sudhanshu Dhingra