主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我想将此电路用于需要0至1024uA (或0至1mA)电流的应用。
我下载了光绘文件、并使用 BOM 中指定的相同组件和精度对其进行了制造和组装
实际上、在第一级中、我仅在0.3V 输入后获得电流输出、即150uA 输出、从该输出开始、每增加2mV、我便获得1uA 输出阶跃、最高达1000uA
此外、第二级不会为我提供任何输出。 没有0至100mA 的输出。 我已附上测试结果供您参考。
之后、由于我的要求是1mA、而不是100mA、我已经将第二级电阻器从4.7R 更改为470R、并且 在电路的第二级中没有适当的响应。
请告诉我上述问题的解决方案。
谢谢、此致
Krishna Kumar C.e2e.ti.com/.../Fab_5F00_Board_5F00_testing_5F00_Results.xlsx