This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD102:在实验室中进行实际测试时、第二级不能按规定运行

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD102, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837502/tipd102-the-2nd-stage-is-not-functioning-as-specified-when-practically-tested-in-lab

器件型号:TIPD102
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想将此电路用于需要0至1024uA (或0至1mA)电流的应用。

我下载了光绘文件、并使用 BOM 中指定的相同组件和精度对其进行了制造和组装

实际上、在第一级中、我仅在0.3V 输入后获得电流输出、即150uA 输出、从该输出开始、每增加2mV、我便获得1uA 输出阶跃、最高达1000uA

此外、第二级不会为我提供任何输出。 没有0至100mA 的输出。 我已附上测试结果供您参考。

之后、由于我的要求是1mA、而不是100mA、我已经将第二级电阻器从4.7R 更改为470R、并且 在电路的第二级中没有适当的响应。

请告诉我上述问题的解决方案。

谢谢、此致

Krishna Kumar C.e2e.ti.com/.../Fab_5F00_Board_5F00_testing_5F00_Results.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在那里吗? 我没有收到任何关于这个问题的答复? 我恳请支持团队尽早为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    TIPD102中显示的电路工作正常-请参阅下面的内容。

    但是、由于要使电路正常运行、需要一些最小电流 AM2来偏置 N_CHANNEL 晶体管(请参阅 N_CHANNEL 晶体管数据表)、因此您可能不应用 VG1=0、因为在这种情况下、AM2偏置电流将为零(VG1/2k)-请参阅下面的内容。

    第二级很可能无法为您提供正确的输出、因为您使用的是 N 沟道晶体管而不是 P 沟道晶体管、或者未正确连接 P 沟道晶体管(源极必须位于顶部)。  为了方便您、我在此附上了 TINA-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../Krishna.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的快速响应。 感谢您仿真电路并附上结果。  

    电路中有两个问题

    第1阶段问题:

    电路在仿真中都很好、但实际上 T1仅在 VG1或 VG2约为0.3V 时才会激活、而我的电流输出为150uA、对应于0.3V、该输出是从0.3V 输入线性的。  我无法将 T1的激活点降至低于0.3V 的电压、在经过大约2到3周的不同实践实验和试验后、我会这样说。

    如您所见、测试结果随上一篇文章一起提供。

    2.第2阶段问题

    您推测 P 沟道 FET 连接不正确是不正确的、因为我使用 TI 网站上提供的光绘文件制造了电路板、它正确匹配了封装尺寸、并且我实际上已经在制造后、组装前后验证了连接。

    谢谢、此致

    Krishna