This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192-Q1:有关 Vos、en、en、CMRR 的问题

Guru**** 2559430 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827059/opa192-q1-question-about-vos-en-en-cmrr

器件型号:OPA192-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA192

您好 OPAMP 团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

我收到了客户的一些问题。 请给出答案。

问:当 VCM 接近 V+时、Vos、EN、EN、CMRR 为何变差? 我想知道物理原理。

问:您是否有 Vos、EN、EN、CMRR 图@(V+)- 3V < VCM <(V+)+ 0.1V?

谢谢、

Yuta Kurimoto

(V+)- 3VVCM (V+)+ 0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、  

    与许多 RR 输入器件一样、PMOS 和 NMOS 之间存在交叉区域、请阅读 OPA192数据表中的第8.3.6节、此外、Bruce Trump 在这里对此做了很好的总结、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2013/04/16/rail-to-rail-inputs-what-you-should-know

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了覆盖整个轨到轨输入共模电压范围、OPA192内部使用了两个输入差分对 P 和 N 通道。  当 输入共模电压 VCM 处于 P 和 N 通道之间的转换范围内时、每个输入差分对都有其自身的固有输入电压偏移、因此这两个偏移的组合会导致整体输入偏移增加–请参阅下文。

    ΔVos、由于 CMRR =ΔVcm μ V/μ s、Vos 变化的增加会导致 CMRR 降低-如需更多信息、请参阅数据表第28页。