请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM224 主题中讨论的其他器件: LM2904、 LM258、 OPA2170、 TLV9102
我想使用 mu Rata IRA-S210ST01 PIR 设计一个简单的运动检测电路。 数据表中显示的电路对我来说可以正常工作、但它需要 LM224运算放大器。 它在与 PIR 不同的电压下运行。 我希望我的电路由电池供电、并在5 - 12 VDC 之间运行。 我是否可以使用其他运算放大器来代替 LM224。 我真的不需要14引脚封装(4个运算放大器)。 两(2)对于我的应用来说就足够了。 谢谢你。