This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:CMOS 低电压版本

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM224, LM2904, LM258, OPA2170, TLV9102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826912/lm224-cmos-lower-voltage-version

器件型号:LM224
主题中讨论的其他器件: LM2904LM258OPA2170TLV9102

我想使用 mu Rata IRA-S210ST01 PIR 设计一个简单的运动检测电路。  数据表中显示的电路对我来说可以正常工作、但它需要 LM224运算放大器。  它在与 PIR 不同的电压下运行。  我希望我的电路由电池供电、并在5 - 12 VDC 之间运行。  我是否可以使用其他运算放大器来代替 LM224。  我真的不需要14引脚封装(4个运算放大器)。  两(2)对于我的应用来说就足够了。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    LM224到 DUAL 是 LM258或 LM2904。 当然还有许多其他的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    对于 CMOS 版本、有 OPA2170或 TLV9102