This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:关于 OPA2171输入

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826096/opa2171-about-opa2171-input

器件型号:OPA2171

尊敬的支持团队:

再次与您核实、对于单电源应用、 客户 在 OPA2171 Vin+输入端获得-0.82V 电压、该电压超过绝对额定值、2.3mA 输入电流仍小于10mA 限制、是否会导致长期损坏? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    只要电流限制在10mA 以下、就不应发生损坏。 但是、如果这是一种预期频繁发生的情况、我们通常建议将电流限制在1mA 以下。 1mA 限值只是一条经验法则、有助于确保器件在其寿命期间不会发生故障。

    谢谢、

    Tim Claycomb