请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 尊敬的专家:
我有类似的问题。 根据6.6 EC 表中的参数 Vicr 和 note3、我能否得出下列结论? 请你帮我改正吗?
1.在全范围内共模输入电压范围是"0至 VCC-2V"?
2.同相输入范围是"-0.3V 至 VCC"?
反相输入范围是多少?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我有类似的问题。 根据6.6 EC 表中的参数 Vicr 和 note3、我能否得出下列结论? 请你帮我改正吗?
1.在全范围内共模输入电压范围是"0至 VCC-2V"?
2.同相输入范围是"-0.3V 至 VCC"?
反相输入范围是多少?
非常感谢!