This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:共模输入电压范围

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841469/lm2903-q1-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM2903-Q1

尊敬的专家:

我有类似的问题。 根据6.6 EC 表中的参数 Vicr 和 note3、我能否得出下列结论? 请你帮我改正吗?

1.在全范围内共模输入电压范围是"0至 VCC-2V"?

2.同相输入范围是"-0.3V 至 VCC"?

反相输入范围是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    这些问题将在另一个帖子中提供的应用手册中得到解答。

    两个输入具有相同的限制。 您必须单独考虑每个输入,因此*each *输入具有-0.3V 至(Vcc-2V)的限制。

    我将关闭该线程、因为它靠近另一个线程。 请回复另一个主题。