This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:一些油炸玉米饼

Guru**** 1586225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839742/ina226-some-quesitons

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA209

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道 INA226是否可以执行功率限制功能? 响应时间是多少?

在 INA226警报信号上、是否有可能在功率限制被触发时发出? 响应时间是多少?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个问题均由数据表第7.3.1.2节回答。

    1 -是、警报引脚可配置为反映功率过限值。 一个单一寄存器 X'06被用来选择这个功能。

    无论取平均值的次数是多少、只要电源中存在单个超限事件、警报引脚就会触发。 响应时间为分流电压转换时间加上总线电压转换时间。

    2 -如果您将两者都配置为1.1mS (默认情况下)、则响应时间将为2.2mS。 如果两个转换都设置为140uS、则可能的最短响应时间为280uS。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的快速回复。

    还有一个问题、INA226需要多长时间才能将警报信号从感应发送到功率限制? (最快值)

    是否可以设置此时间? 如果是、在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 I 和 V 转换完成、功率值就会与功率限制进行比较。 如果发生超限事件、则警报寄存器被置位。 从警报寄存器到警报引脚的数据传输需要一个或两个系统时钟延迟、并且应该大约几十个 NS。 这些延迟不能由用户设置。

    此外、警报引脚为漏极开路、因此从输出 NMOS 栅极变为高电平到警报引脚达到低电平的响应时间部分取决于给定器件的上拉电阻。

    无论如何、从超限事件发生到警报引脚激活的整个响应时间都由转换时间决定、转换时间至少为100us。 其他延迟分量应可忽略不计。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    从数据表中可以看出、转换时间的最小设置为140us。 是指每个电压和电流转换都需要140us,总共需要280us 吗? 或者所有这些都只需要140us;
    通过我们想知道的方式、TI 是否具有与功率限制功能类似但响应速度更快的解决方案?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于最快的配置、电源转换时间最大为280uS。

    目前正在生产中、我们有许多类似的数字器件、INA209靠近 INA226–具有警报引脚和许多附加功能。 INA209具有更快的转换选项:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    遗憾的是、INA209的尺寸太大。 那么、是否有更小尺寸的解决方案? 与 INA226相同将会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我们目前在生产中没有比 IN226更快的类似器件,它具有警报引脚,并且采用相似或更小的封装。

    此致、Guang