主题中讨论的其他器件: INA209
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们想知道 INA226是否可以执行功率限制功能? 响应时间是多少?
在 INA226警报信号上、是否有可能在功率限制被触发时发出? 响应时间是多少?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这两个问题均由数据表第7.3.1.2节回答。
1 -是、警报引脚可配置为反映功率过限值。 一个单一寄存器 X'06被用来选择这个功能。
无论取平均值的次数是多少、只要电源中存在单个超限事件、警报引脚就会触发。 响应时间为分流电压转换时间加上总线电压转换时间。
2 -如果您将两者都配置为1.1mS (默认情况下)、则响应时间将为2.2mS。 如果两个转换都设置为140uS、则可能的最短响应时间为280uS。
此致、Guang
您好!
一旦 I 和 V 转换完成、功率值就会与功率限制进行比较。 如果发生超限事件、则警报寄存器被置位。 从警报寄存器到警报引脚的数据传输需要一个或两个系统时钟延迟、并且应该大约几十个 NS。 这些延迟不能由用户设置。
此外、警报引脚为漏极开路、因此从输出 NMOS 栅极变为高电平到警报引脚达到低电平的响应时间部分取决于给定器件的上拉电阻。
无论如何、从超限事件发生到警报引脚激活的整个响应时间都由转换时间决定、转换时间至少为100us。 其他延迟分量应可忽略不计。
此致、Guang