Other Parts Discussed in Thread: LMV796-Q1, LMV796, OPA365-Q1
主题中讨论的其他器件: LMV796、OPA365-Q1
尊敬的团队:
请在以下方面提供帮助:
是否可以使用输入电压为(V+)+0、3V 和/或(V-)-0、3V 的 LMV796-Q1?
我希望这会降至输入钳位允许的注入电流!?
TI 允许的电压是多少?
什么对彼此的至输入有效?
谢谢、
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
从数据表"绝对最大额定值"部分的第2页顶部可以看出、电源电压可能会超过300mV。 请注意、如果违反此规范、则可能会损坏器件、因为该规范是绝对最大值。 此外、确保不会意外违反任何其他规格、例如 Vin 差分规格两行、这两行应会回答您的最后一个问题。
我对器件的输入结构不是很熟悉、无法准确地告诉您正在发生什么。 但是、这些输入规格通常是为了避免损坏器件的输入、并且通常涉及超出对钳位的某种限制。 超过这些限值可能会使输入结构的一部分短路、从而导致部件损坏。
此致、
Daniel