Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL331-Q1 请帮助了解数据表:
当 IN-(引脚1)和 IN+(引脚3)看到相同的电压时、电压@OUT (引脚4)是多少? 我期望为0或真的很低、请确认(请考虑 VCC = 12V 和 VC-/ GND = 0V)。
在上述情况下、VCC 引脚、IN-引脚和 IN+引脚的电流吸入量是多少?
谢谢
Viktorija