This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:数据表说明

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839982/tl331-q1-datasheet-clarification

器件型号:TL331-Q1

请帮助了解数据表:

当 IN-(引脚1)和 IN+(引脚3)看到相同的电压时、电压@OUT (引脚4)是多少? 我期望为0或真的很低、请确认(请考虑 VCC = 12V 和 VC-/ GND = 0V)。

在上述情况下、VCC 引脚、IN-引脚和 IN+引脚的电流吸入量是多少?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    它取决于内部失调电压-这将是最终决定的因素。 失调电压建模为与同相输入串联的电压源。

    如果输入短接在一起、理论上它是一个未知条件、因为一个输入既不高于也不低于另一个输入。 但在实际器件中、内部失调 电压会使结果倾斜。

    TL331-Q1的偏移高达±9mV (是的、它可以是正或负)、因此在器件之间实现低输出或高输出的可能性相等。

    此应用手册可帮助您了解输入电流:

    《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》