请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM139A-MIL 我需要该器件的引线和封装的材料和涂层(以及厚度(如果可用))。 非工作存储温度范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要该器件的引线和封装的材料和涂层(以及厚度(如果可用))。 非工作存储温度范围。
比较器四路±15V/30V 14引脚 CDIP 管
您好、Oscar、
材料通常显示在材料成分搜索中:
http://www.ti.com/materialcontent/home
但该信息不适用于此较旧的封装。
引线框架为合金42钢、镀有至少200微英寸的60/40 共晶铅焊料。