This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A-MIL:材料和涂层

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839505/lm139a-mil-materials-and-finishes

器件型号:LM139A-MIL

我需要该器件的引线和封装的材料和涂层(以及厚度(如果可用))。  非工作存储温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    我们将需要完整的器件型号、因为每个封装都有不同的材料。

    存储温度显示在绝对最大值表中:-65至150C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5962-8773901CA

    比较器四路±15V/30V 14引脚 CDIP 管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    材料通常显示在材料成分搜索中:

     http://www.ti.com/materialcontent/home

    但该信息不适用于此较旧的封装。

    引线框架为合金42钢、镀有至少200微英寸的60/40 共晶铅焊料。