Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393
主题中讨论的其他器件:LM2903、
大家好、
我看到 LM393和 LM2903是相同的数据表。 我是否可以知道 LM393和 LM2903之间的电源功率差异是多少?
我的观点是:
LM393可支持+18V 至-18V 的双电源、而 LM2903为0V 至36V 的单电源。
对吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eggsy、
这两种器件的绝对最大值均为36V 单电源、在双电源上为+18和-18V。
如果它们没有"V"后缀、则最大指定电压为30V (或±15V 拆分)。
如果它们确实具有"V"后缀、则最大指定电压为32V (或±16V 拆分)。
在32V 和36V 之间运行不会损坏它、但它可能会超过某些数据表规格(偏移、偏置电流)。
所有器件都可以支持"分离"电源、但请注意、当输出为"低电平时、输出将下拉至负电压(即-18V)、而不是公共接地(0V)。 接地基准逻辑输入需要电平转换。
如果使用分离电源并使用接地参考逻辑、则建议使用 LM319、该 LM319可由分离电源供电、但具有接地参考集电极开路输出。