This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393和 LM2903之间的电源功率差异是什么?

Guru**** 2767995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837035/lm393-what-is-the-difference-of-supply-power-between-lm393-and-lm2903

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM2903

大家好、

     我看到 LM393和 LM2903是相同的数据表。 我是否可以知道 LM393和 LM2903之间的电源功率差异是多少?

我的观点是:

LM393可支持+18V 至-18V 的双电源、而 LM2903为0V  至36V 的单电源。  

对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    这两种器件的绝对最大值均为36V 单电源、在双电源上为+18和-18V。

    如果它们没有"V"后缀、则最大指定电压为30V (或±15V 拆分)。

    如果它们确实具有"V"后缀、则最大指定电压为32V (或±16V 拆分)。

    在32V 和36V 之间运行不会损坏它、但它可能会超过某些数据表规格(偏移、偏置电流)。

    所有器件都可以支持"分离"电源、但请注意、当输出为"低电平时、输出将下拉至负电压(即-18V)、而不是公共接地(0V)。 接地基准逻辑输入需要电平转换。

    如果使用分离电源并使用接地参考逻辑、则建议使用 LM319、该 LM319可由分离电源供电、但具有接地参考集电极开路输出。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    感谢您的帮助!

    但我的客户反馈、当由±12V 电源供电时、LM393正常工作 、但 LM2903损坏(100%)。

    当由12V 信号供电时、LM393和 LM2903均正常工作。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    输入信号电压电平是多少? 是否高于11V? 上拉电阻值是多少?

    LM393和 LM2903实际上是相同的。 它们是否混合了 TI 和 National (-N)版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃吉西

    抱歉。  我不小心把它关闭了、但它显然没有关闭。  如果您对您的应用有进一步的意见、Paul 将继续提供支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    TI 与 National (-N)版本之间有何区别?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    它们与两种不同的设计类似、由两家不同的公司在两种不同的流程中进行设计。

    National "-N"版本是原始版本、TI 版本是第二个来源。 设计几乎完全相同。

    在极端运行条件下会有差异、但对于大多数应用、它们是可互换的。