This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:高频单端输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837682/lmh5401-high-frequency-single-ended-output

器件型号:LMH5401

您好!

我尝试使用6GHz 的 LMH5401 8GHz 带宽。 我们希望直流耦合具有内部平衡-非平衡变压器的 TI DAC 的输出。

这将是 SE 输入、SE 输出应用。

似乎可以将 LMH5401用作 SE 输出、但这可能会影响我们将需要的高频性能。 (来自此博客)

LMH5401是否仍然是我们的最佳器件? 或者您可以推荐其他放大器吗?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    在速度方面、LMH5401是我们拥有的最高带宽直流放大器、但您可能会遇到几个问题。 正如您已经注意到的、使用单端输出时性能会下降、但 LMH5401的大信号响应仅为4.4GHz、因此根据您尝试发送的信号的大小、可能不会达到6GHz。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    谢谢、这回答了我的问题。

    不过、快速跟进:是否有任何其他 TI 解决方案可在此处提供帮助? 这是不是可以在没有半导体(无源器件、平衡-非平衡变压器等)的情况下实现的。

    再次感谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DAC 具有内部平衡-非平衡变压器、那么您为什么要进行直流耦合。 如果交流耦合射频放大器正常、您有很多选择。