请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 您好!
我尝试使用6GHz 的 LMH5401 8GHz 带宽。 我们希望直流耦合具有内部平衡-非平衡变压器的 TI DAC 的输出。
这将是 SE 输入、SE 输出应用。
似乎可以将 LMH5401用作 SE 输出、但这可能会影响我们将需要的高频性能。 (来自此博客)
LMH5401是否仍然是我们的最佳器件? 或者您可以推荐其他放大器吗?
谢谢!
此致、
Ryan B.