Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, OPA172, TLV271, ADS131A02
主题中讨论的其他器件: OPA172、 TLV271、 ADS131A02
尊敬的先生:
我们将 AMC1300用于电流测量。
测量范围:0至75A
分流电阻:1m Ω
高侧电压:75mV
低侧电压:615mV。
测量信号频率:DC-20kHz
我们希望放大器获得10V 的次级侧电压。 您能否建议合适的放大器连接到 AMC1300输出电路中。
谢谢、此致、
Rajasekaran