This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于选择电平转换放大器

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, OPA172, TLV271, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838733/help-selecting-level-shifting-amplifier

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: OPA172TLV271ADS131A02

尊敬的先生:

我们将 AMC1300用于电流测量。  

测量范围:0至75A

分流电阻:1m Ω

高侧电压:75mV

低侧电压:615mV。

测量信号频率:DC-20kHz

我们希望放大器获得10V 的次级侧电压。 您能否建议合适的放大器连接到 AMC1300输出电路中。  

谢谢、此致、

Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    我将把它移到放大器论坛、以便他们可以帮助您选择放大器。  

    是否也要执行差分到单端转换?  

    您是否已经选择了 ADC? 如果是、哪一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    我将为您提供放大器方面的帮助。 我知道感应电压为0mV 至75mV、AMC1330将其转换为0mV 至615mV 的差分电压。 (尚待确定)放大器应将 AMC1300输出转换为0V 至10V (增益16.26)绝对最小带宽= 16.26*20kHz = 325kHz。 绝对最小压摆率= Vpp*PI*F = 0.63V/us。 开始至少检查绝对最小值的4倍。  

    10V 很简单、如果运算放大器电源为"单电源"、则0V 更困难。 放大器可以非常接近0V 输出、但这也是接近0安培输入电流的低电流范围、在该范围内、测量误差可以请求小于0V 的输出、这会由于"过载恢复"效应而减慢放大器响应。 如果具有输出范围、而不是说0.5V 至10V 更好。 其他解决方案是为运算放大器使用+/-电源、或只是在0A 附近容忍较慢的响应、这可能无关紧要。

    许多放大器都可以工作、例如 TLV271或更高性能的 OPA172、TLV271的电源电压为11V 至16V、OPA172的电源电压为11V 至36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。  

    AMC1300可能会从交流信号获取输入。 因此、我们将获得+/-615mV 的 AMC1300输出。

    我们正在寻找差分放大器。 您能不能为相同的型号推荐一些型号。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。  

    我们希望将信号放大为差分信号。 我们还需要识别 ADC。 建议使用具有24位分辨率和每通道最小50kS/s 分辨率的合适 ADC。  

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran、

    连接在经过轻微测试的模拟电路中,该电路接受-75mV 至75mV 的感应电压,并将其转换为+/-10V 差动输出,然后连接到 ADC ADS131A02 (3.3V 电源、电荷泵关闭,Vref 设置为2.442V)。 HV 和 ADC 共模电压是15V 和3.3V 电源的1/2。  

    ADC 的满量程设置为75mV 信号的120%。 如果需要、可通过移除 R12和 R11并重新缩放简单电阻分压器来将其设置为100%、从而获得0.241的增益

    e2e.ti.com/.../Draft1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的帮助。  

    我们将基于基准电路构建电路。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran