This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:我们是否可以使用 OPA2388来替代 AD8605?

Guru**** 2503315 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2388, OPA2810, OPA388, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838405/opa2388-can-we-used-opa2388-to-replace-ad8605

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件: OPA2810OPA388OPA325

 尊敬的所有人:

   我们是否可以使用 OPA2388替代 AD8605?  或者有更合适的器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在该链接中有一个参数交叉参考来回答这些问题、  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html

    输入 AD8065、得出该结果、如果您需要 AD8065的更高电源、则 OPA2388不接近、  

    1.您可能需要 OPA2810的单通道版本-可能是在路由中吗?  

    2. AD8065上的145MHz 具有欺骗性-增益为1且具有峰值、它实际上与 OPA2810相同的70MHz GBP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3830479:

    OPA2388 (零漂移、零交叉、真正的 RRIO 精密运算放大 器)是您提到的竞争对手器件的理想替代产品。 不过、在我看来、竞争对手的器件是单通道封装、因此值得查看单通道 OPA388

    如果您正在寻找超低失调电压 、那么 OPA388是您的最佳选择。 如果您正在寻找更低功耗和直流精度 的产品、那么 OPA325 (低噪声、零交叉精密运算放大器)将是最佳选择。 请参阅以下规格比较:

    我希望这有助于回答您的问题。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和用户、您好!  

    OPA388 OPA325似乎与 AD8065差不多。 当前设计不太可能选择 AD 器件、然后在5V 电源下运行(但可能?)。 OPA2810的目标是 AD8065的双通道、因此它应该非常接近、除了通道数。  

    构建参数交叉参考工具后、这个"您能否匹配器件"问题令人惊讶地困难。 通常、您不知道设计细节、因此必须查看大量的数据表参数。 然后、一种方法是通过贴合度评分来按规格进行规格分析。 将所有这些都添加到您的宇宙中、并以贴合度降序排列-很明显很主观-这就是我在上面提到的参数工具所做的-但只是为了说明一些步骤、  

    最重要的 FIT 参数是通道数、如果相同、则为高正分数、如果不是负分数、则明显不会执行上述操作。  

    第二个最重要的是电源电压范围。 为最小和最大总分数分配一个分数、并为分数贡献一分

    通常是速度和压摆率、

    等等   

    借助原理图和性能目标、这会更容易-但仍然不容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的详细回答。  我注意到、您所查看的竞争对手可能不是最初发布的竞争对手。 您提到的竞争对手的速度要高得多。 鉴于原始文章中的竞争对手、 OPA388 和 OPA325 应是合适的替代产品。  

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Daniel