This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2361:单电源还是双电源?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837852/tlv2361-single-or-dual-supply

器件型号:TLV2361

很抱歉、这样一个简单的问题、但有关 TLV2361电源电压的信息不是很清楚(至少对我来说是这样)。

在数据表中没有提到对单电源的支持、而另一方面、TI 提供的 Spice 模型意味着支持3V 或5V 的单电源。 此外、Mouser 描述提到单电源。

PSpice 中的模型在单电源(3.3V)下似乎运行良好、但我无法在实际情况下验证试验电路板中的相同行为。

那么、问题是:TLV2361实际上是否支持单电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Argiris、

    欢迎来到 e2e 论坛。 如果"VCC-"引脚接地、TLV2361不支持在"VCC+"引脚上使用单个3.3V 电源。 在试验电路板中、忘记接地连接是很常见的。 在过去几十年里,我已经做过很多次了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回答。

    TLV2361是电路中电流环路的一部分、因此 Vcc-引脚是某种"浮动"接地、但(Vcc+)-(Vcc-)始终 等于3.3V。 因此、我预计不会出现任何问题-如仿真所示。  

    我已经仔细检查了连接、但我将再次检查、您永远不知道使用这些试验电路板...