Other Parts Discussed in Thread: TLV2361
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2361 很抱歉、这样一个简单的问题、但有关 TLV2361电源电压的信息不是很清楚(至少对我来说是这样)。
在数据表中没有提到对单电源的支持、而另一方面、TI 提供的 Spice 模型意味着支持3V 或5V 的单电源。 此外、Mouser 描述提到单电源。
PSpice 中的模型在单电源(3.3V)下似乎运行良好、但我无法在实际情况下验证试验电路板中的相同行为。
那么、问题是:TLV2361实际上是否支持单电源?